8536IB1904FR-04

Catégorie de câblage 3

Un seul défaut n’entraînera pas la perte de la fonction de sécurité et, chaque fois que cela est possible, le défaut unique sera détecté au plus tard lors de la sollicitation suivante de la fonction de sécurité.

Pour satisfaire aux exigences de la catégorie 3, le retour de contact miroir (Mirror In / Mirror Out) doit être surveillé par un module Preventa XPS (ou équivalent) qui effectue un diagnostic externe du contact miroir du démarreur SIL*. Si le contact miroir ne s’ouvre pas à l’arrêt, le prochain redémarrage est empêché pour tous les démarreurs SIL du groupe SIL. L’élément capteur relatif à la sécurité est relié à un module Preventa XPS (ou équivalent). Les sorties du module Preventa XPS (ou équivalent) sont connectées aux entrées SIL-IN / SIL Common du module d’interface SIL.

En cas de surveillance indirecte, la surveillance externe de l’état du groupe doit rechercher si les états 2 ou 4 persistent plus longtemps que le temps d’activation d’un arrêt SIL. Utilisez les informations d’état pour empêcher le prochain redémarrage des démarreurs SIL du groupe.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?