8536IB1904ES-04

Categoría de cableado 3

Un fallo único no dará lugar a la pérdida de la función de seguridad y, siempre que sea posible, el fallo único se detectará en o antes de la siguiente demanda de la función de seguridad.

Para cumplir con el requisito de la Categoría 3, la retroalimentación del contacto de espejo (Mirror In/Mirror Out) debe ser supervisada por un módulo Preventa XPS (o equivalente) que realice una supervisión de diagnóstico externa del contacto de espejo del arrancador SIL*. Si el contacto espejo no se abre en parada, se impide el siguiente reinicio a todos los arrancadores SIL del grupo SIL. El elemento sensor relacionado con la seguridad se cablea a un módulo Preventa XPS (o equivalente). Las salidas del módulo Preventa XPS (o equivalente) se cablean a las entradas SIL-IN/SIL Common del módulo de interfaz SIL.

En caso de supervisión indirecta, la supervisión externa del estado del grupo debe buscar que los estados 2 o 4 persistan por más tiempo que el tiempo de actuación de una parada SIL. Utilice la información de estado para impedir el siguiente reinicio de los arrancadores SIL del grupo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?