DOCA0275IT-01

Aggiornamento della lingua di HMI

@New Draft 5

L'aggiornamento della lingua di HMI può essere eseguito utilizzando TeSys Tera DTM.

La procedura seguente descrive come aggiornare la lingua per HMI:

  1. Nella barra dei menu, selezionare Device > Maintenance > Firmware Update.

  2. Passare alla scheda Language.

  3. Fare clic su Browse File per cercare e selezionare il file del pacchetto firmware dal PC come mostrato di seguito:

  4. Fare clic su Open.

  5. Nella sezione Select Language, scegliere la versione di lingua e le lingue utilizzando i rispettivi elenchi a discesa.

    NOTA: Sono supportate le seguenti lingue:
    • Ceco

    • Portoghese brasiliano

    • Danese

    • Tedesco

    • Inglese

    • Spagnolo

    • Persiano

    • Finlandese

    • Francese

    • Ebraico

    • Indonesiano

    • Italiano

    • Korean

    • Olandese

    • Portoghese

    • Russian

    • Chinese

  6. Selezionare la porta utilizzando l’elenco a discesa Select Serial Port e fare clic su Connect.

  7. I dettagli relativi alla lingua corrente di HMI sono visualizzati in Connected Device Info.

    NOTA: Le lingue si possono abilitare o disabilitare utilizzando le caselle di controllo.
  8. Selezionare Download.

  9. Riavviare il dispositivo HMI.

    Risultato: Le lingue del dispositivo HMI sono aggiornate.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.