Introduzione all'editor FBD
Panoramica
L'editor FBD è una funzionalità di TeSys Tera DTM Library. Utilizzare l'editor FBD per visualizzare un file di programma FBD esistente o per creare un file di programma FBD usando il linguaggio FBD, piuttosto che un linguaggio di programmazione testuale basato su istruzioni.
Creazione di un programma FBD
Per aprire l'editor FBD, selezionare o selezionare la scheda . L'editor FBD viene visualizzato nella finestra principale.
Salvataggio di un programma FBD
Prima di compilare il programma FBD occorre salvarlo. Per salvare il programma creato o modificato, selezionare .
Interfaccia utente dell'editor FBD
L'editor FBD è disponibile anche quando TeSys Tera DTM Library è in modalità collegata. Molte delle voci di menu, tuttavia, sono abilitate soltanto quando un programma FBD è aperto nell'editor FBD.
La finestra seguente mostra il programma FBD aperto nell'editor FBD:
Area di lavoro
I programmi FBD vengono modificati e creati nell'area di lavoro.
L'area di lavoro è composta da due elementi:
-
Blocchi
-
Linee che collegano i blocchi
Esecuzione di programmi FBD
I programmi FBD vengono eseguiti riga per riga, da sinistra a destra e dall'alto verso il basso. Nell'esempio che segue, le istruzioni vengono seguite o eseguite dall'istruzione 1 all'istruzione 5 e dall'istruzione 6 all'istruzione 9, nell'ordine indicato dai numeri.