DOCA0275IT-01

Selezione dei blocchi

Panoramica

I blocchi aggiunti all'area di lavoro possono essere selezionati per riposizionarli nell'area stessa.

Selezione di uno o più blocchi

La tabella seguente illustra come selezionare uno o più blocchi:

Se si desidera selezionare...

Allora

Un blocco isolato

Fare clic sul blocco.

Vari blocchi adiacenti

Inquadrare i blocchi da selezionare definendo una zona di selezione.

Risultato: tutti i blocchi selezionati vengono evidenziati con un bordo di colore arancione.

Vari blocchi in zone diverse dell'area di lavoro

Premere il tasto SHIFT, quindi fare clic sui blocchi da selezionare tenendo premuto il tasto SHIFT.

Risultato: tutti i blocchi selezionati vengono evidenziati con un bordo di colore arancione.

Tutti gli oggetti incluse le linee di collegamento

Selezionare Device > FB Diagram > FBD Editor > Select All

NOTA: per selezionare tutti gli oggetti è anche possibile utilizzare la scelta rapida da tastiera con CTRL+A.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.