Gestione risorsa FBD
Panoramica
La memoria della LTMT main unit è dotata delle seguenti risorse:
-
9250 registri LTMT
-
Dimensioni dello spazio di memoria logica pari a 8.192 parole (16 bit)
-
300 registri temporanei
-
64 registri non volatili
Risorse riservate
La tabella seguente riporta tutti i registri riservati e la relativa allocazione. Indica inoltre in che modo vengono controllati questi registri:
|
Tipo di registro |
Intervallo indirizzo |
Controllato da |
Descrizione |
|---|---|---|---|
|
Temporaneo |
0–69 |
Utente |
Salvataggio temporaneo di bit e registri assegnati dall'utente durante la creazione di un programma FBD. |
|
Temporaneo |
70-299 |
Compilatore FBD |
Registri temporanei riservati per l'uso da parte del compilatore. |
|
Non volatile |
0–31 |
Utente |
Bit o registri non volatili assegnati dall'utente durante la creazione di un programma FBD. |
|
Non volatile |
32-63 |
Compilatore FBD |
Registri non volatili riservati per l'uso da parte del compilatore. |