DOCA0275IT-01

Communication Setting

La finestra Communication Setting contiene i parametri di comunicazione.

I parametri sono suddivisi nelle seguenti sottosezioni:

  • Fieldbus Protocol Settings o Profibus Settings: questa finestra contiene i parametri per le impostazioni di rete della TeSys Tera system.

    NOTA: Fieldbus Protocol Settings o Profibus Settings sono disponibili quando Field bus Protocol è selezionato rispettivamente come Modbus o PROFIBUS.

  • Communication Loss: questa finestra contiene i parametri per configurare le impostazioni di perdita della comunicazione.

  • HMI Communication: questa finestra contiene i parametri per le impostazioni di rete della LTMTCUF control operator unit.

  • HMI Communication Loss: questa finestra contiene i parametri per configurare le impostazioni di perdita della comunicazione della LTMTCUF control operator unit.

  • Device Session Management: questa finestra contiene i parametri per configurare il timeout della sessione del dispositivo.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.