DOCA0275IT-01

Inserimento di blocchi FBD

Panoramica

Per creare un programma FBD inserire i blocchi nell'area di lavoro e collegarli tra loro. Nell'area di lavoro possono essere inseriti tutti i tipi di blocchi.

Inserire blocchi da Toolbox

La procedura seguente descrive come inserire un blocco da Toolbox nell'area di lavoro:

  1. Selezionare Device > FB Diagram > View > Toolbox oppure la scheda Toolbox sul lato sinistro.

  2. Selezionare il tipo di blocco da inserire:

    • Calcolo

    • Ingressi

    • Blocchi funzione

    • Logica

    • Tipi di starter

    • Uscite

  3. Fare clic con il tasto sinistro sull'icona corrispondente al blocco da inserire.

  4. Trascinare il blocco dalla casella degli strumenti all'area di lavoro.

  5. Posizionare il blocco nel punto desiderato.

  6. Ripetere i passi da 2 a 5 per inserire tutti i blocchi necessari per il programma.

Inserire blocchi dall'area di lavoro

La procedura seguente descrive come inserire un blocco direttamente dall'area di lavoro:

  1. Fare clic con il tasto destro in un punto libero qualsiasi dell'area di lavoro.

    Risultato: si apre un menu con il quale è possibile selezionare il tipo di blocco che si desidera inserire.

  2. Selezionare il tipo di blocco da inserire:

    • Calcolo

    • Ingressi

    • Blocchi funzione

    • Logica

    • Tipi di starter

    • Uscite

  3. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul blocco da inserire.

  4. Posizionare il blocco nel punto desiderato.

  5. Ripetere i passi da 1 a 5 per inserire tutti i blocchi necessari per il programma.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.