DOCA0275IT-01

Risoluzione dei problemi

Problema

Causa

Soluzione

TeSys Tera DTM Library non compare nella finestra Catalog in SoMove versione 2.10.x e successive.

Il softwareSoMove non viene registrato prima di applicare il DTM.

Registrare il software SoMove.

  1. All'avvio del software SoMove, all'utente verrà visualizzato il seguente messaggio:

    x Days left for the demo version to expire. Do you want to register now?

  2. Selezionare Yesper confermare la registrazione e seguire le istruzioni.

NOTA: la registrazione del software SoMove è gratuita.

I file.dll non sono registrati da Windows

Utilizzare la finestra del prompt dei comandi per registrare il file .dll necessario per TeSys Tera DTM Library.

  1. Avviare la finestra del prompt dei comandi come amministratore e immettere il comando seguente:

    cd C:\Windows\Microsoft.NET \Framework\v2.0.50727

  2. Immettere il comando seguente:

    RegAsm.exe /codebase "C:\Program Files (x86)\Common Files\Schneider Electric Shared\Schneider Electric TeSys Tera DTM Library\TeSysTerraDtm.Kernel.dll

    Risultato: se la registrazione ha esito positivo, viene visualizzato un messaggio.

  3. Avviare il software SoMove. La schermata Catalog Update viene visualizzata con la barra di avanzamento.

    Risultato: al termine dell'aggiornamento del catalogo, TeSys Tera DTM Library sarà disponibile nella finestra Catalog.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.