DOCA0275IT-01

Uso del Custom Logic Editor

Panoramica

Il custom logic editor consente di creare e convalidare un programma personalizzato in base alle proprie esigenze. Una volta realizzato, il firmware LTMT main unit carica ed esegue le istruzioni create.

Diagramma di flusso

Lo schema seguente mostra tutti i task da eseguire durante la creazione e la modifica di un programma personalizzato.

Nota: l'ordine mostrato è solo un esempio. La sequenza da utilizzare dipende dai propri metodi di lavoro.

Metodo di personalizzazione in Custom Logic

Per personalizzare i file di programma predefiniti, procedere come segue:

  1. Definire i modi operativi adatti ai requisiti dell'applicazione.

  2. Aprire il file del programma della modalità operativa predefinita (*.rtf) in custom logic editor.

  3. Modificare il programma predefinito in custom logic, personalizzare il programma seguendo uno dei tre metodi seguenti:

    • La modalità operativa predefinita soddisfa le esigenze dell’applicazione: Utilizzare solo la funzione CALL_EOM.

    • La modalità operativa predefinita soddisfa le esigenze dell’applicazione, tuttavia sono necessarie funzioni aggiuntive: Utilizzare la funzione CALL_EOM e aggiungere le istruzioni aggiuntive dopo le istruzioni di CALL_EOM.

    • La modalità operativa predefinita non soddisfa le esigenze dell’applicazione: Avviare un nuovo programma da zero (sconsigliato).

  4. Se necessario, modificare gli ingressi del programma personalizzato.

  5. Se necessario, modificare le uscite del programma personalizzato.

  6. Aggiornare Presentazione del Custom Logic Editor in base alla CALL_EOM e alla modalità di controllo.

  7. Compilare il programma personalizzato.

Personalizzazione in FBD

  1. Aprire una pagina di programma FBD vuota.

  2. Creare la gestione degli ingressi del programma personalizzato.

  3. Creare l'esecuzione della modalità operativa secondo uno dei tre metodi seguenti:

    • Una delle modalità operative soddisfa le esigenze dell’applicazione: Utilizzare solo la funzione CALL_EOM.

    • Una delle modalità operative soddisfa le esigenze dell’applicazione, tuttavia sono necessarie funzioni aggiuntive: Utilizzare la funzione CALL_EOM e aggiungere le istruzioni aggiuntive dopo le istruzioni di CALL_EOM.

    • Nessuna delle modalità operative soddisfa le esigenze dell’applicazione: Creare un nuovo programma da zero (sconsigliato).

  4. Creare la gestione delle uscite del programma personalizzato.

  5. Aggiornare Presentazione del Custom Logic Editor in base alla CALL_EOM e alla modalità di controllo.

  6. Compilare l'FBD in custom logic.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.