DOCA0275IT-01

Installazione della libreria Tesys Tera DTM

Panoramica

Nel software SoMove, esiste un DTM specifico per il TeSys Tera system. TeSys Tera DTM Library deve essere installato dopo l'installazione del software SoMove.

Download della libreria Tesys Tera DTM

TeSys Tera DTM Library può essere scaricato dal sito Web di Schneider Electric (www.se.com)

Immettere TeSys Tera DTM Library nel campo di ricerca per passare alla pagina dei download.

NOTA: per installare o disinstallare il software sul computer occorre disporre dei diritti di amministratore.

Installazione della libreria Tesys Tera DTM

La procedura seguente descrive l'installazione di TeSys Tera DTM Library:

  1. Decomprimere il file scaricato TeSysTeraDTMLibrary.

  2. La cartella conterrà un file exe Schneider_Electric_Tesys_Tera_DTM_Library_V.X.Y.Z (dove X.Y.Z è il numero della versione) e una nota di rilascio TeSysTeraDTMLibrary_vx.y.z_ReleaseNotes (dove x.y.z è il numero della versione).

  3. Fare doppio clic su Schneider_Electric_Tesys_Tera_DTM_Library_V.X.Y.Z per avviare l'installazione.

  4. Nella finestra di dialogo Choose Setup Language selezionare la lingua di installazione e selezionare OK.

  5. Nella finestra di dialogo Welcome to the Installation Wizard for Schneider Electric TeSys Tera DTM Library selezionare Next.

  6. Nella finestra di dialogo Readme and Release Notes selezionare Next.

  7. Nella finestra di dialogo License Agreement:

    • Leggere attentamente il contratto di licenza.

    • Selezionare l’oopzione I accept the terms del contratto di licenza.

    • Selezionare Next.

  8. Nella finestra di dialogo Customer Information:

    • Inserire nei campi corrispondenti le informazioni seguenti:

      • Nome

      • Cognome

      • Società

    • Selezionare Next.

  9. Nella finestra di dialogo Destination Folder:

    • Se necessario, modificare la cartella di destinazione di TeSys Tera DTM Library selezionando l’opzione Change.

    • Selezionare Next.

  10. Nella finestra di dialogo Ready to Install the Program selezionare Install.

  11. Nella finestra di dialogo Installation Wizard Completed selezionare Finish.

    Risultato: TeSys Tera DTM Library è installato nel computer.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.