DOCA0275IT-01

Collegamento di LTMT Main Unit al PC

LTMT main unit può essere collegata al PC sul quale è in esecuzione il software SoMove nei modi seguenti:

  • Collegamento della porta USB del PC che esegue il software SoMove alla RJ45 su LTMTCUF control operator unit tramite il cavo USB/RJ45 per la configurazione e l'aggiornamento del firmware (consigliato).

  • Collegamento della porta USB del PC che esegue il software SoMove alla porta HMI porta LTMT main unit tramite il cavo USB/RJ45 per la configurazione e l'aggiornamento del firmware.

  • Collegamento della porta USB del PC su cui è in esecuzione il software SoMove alla porta del bus di campo per la configurazione.

A Expansion module port (EXP)
B Porta HMI (HMI)

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei vari protocolli di comunicazione e sulla creazione della connessione tra TeSys Tera system e DTM library, vedere la sezione Collegamento nella Guida in linea diSoMove.

Per ulteriori informazioni sulla connessione del PC a TeSys Tera system con LTMTCUF control operator unit, vedere TeSys Tera Motor Management System LTMTCUF Control Operator Unit User Guide – DOCA0233EN.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.