DOCA0275IT-01

Introduzione

Panoramica compilazione

Il programma personalizzato deve essere compilato prima di essere scaricato nella LTMT main unit:

  • I programmi in linguaggio custom logic possono essere compilati direttamente.

  • I programmi in linguaggio FBD devono essere prima convertiti in programmi in linguaggio custom logic prima della compilazione come programmi custom logic.

La compilazione prevede una verifica della presenza di eventuali errori quali:

  • Errori di sintassi e di struttura

  • Simboli privi di indirizzi corrispondenti

  • Risorse utilizzate dal programma non disponibili

  • Se la memoria disponibile nella LTMT main unit è sufficiente per il programma

Conversione de FB Diagram a custom logic

Selezionare Device > FB Diagram > FB Diagram to Custom Logic per compilare l'FBD creato o modificato in un programma custom logic.

Il programma viene copiato automaticamente in Custom Logic Editor se non vengono rilevati errori.

NOTA: ricordarsi di salvare il programma FBD nell'editor FBD prima di convertirlo, poiché non è possibile convertire un file di programma custom logic in un file di programma FBD.

Compilazione Custom Logic

Per compilare il programma custom logic appena creato in PCode, procedere come segue:

  1. Selezionare Device > Custom Logic.

  2. Selezionare Compile Custom Logic.

NOTA: se non vengono rilevati errori, viene visualizzata la finestra PCode. In caso contrario, viene visualizzata la finestra Detected Error.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.