Inizializzazione e connessione
Inizializzazione
Quando si collega la LTMT main unit al PC, il controller si inizializza automaticamente. Questo processo di inizializzazione consente lo scambio di informazioni identificative tra controller e PC.
Durante questo processo, il custom logic editor indica l'attesa del completamento dell'inizializzazione.
Collegamento
Dopo l'inizializzazione, la LTMT main unit deve collegarsi automaticamente al PC.
Per verificare che il controller sia connesso, controllare la barra di stato nel custom logic editor .
Se nella barra di stato compare , selezionare oppure l’icona .
Mentre il PC si connette al controller compare una barra di avanzamento, mentre sulla barra di stato, al termine del processo, appare Connected.
Quando la LTMT main unit è connessa, è possibile:
-
Caricare i file di programma personalizzati dal controller al software SoMove con TeSys Tera DTM Library per la modifica.
-
Scaricare i file di programma personalizzati dal software SoMove con TeSys Tera DTM Library al controller.