Trasferimento di file di logica tra LTMT Main Unit e Custom Logic Editor
Trasferimento file con Custom Logic dispositivo su PC
Per trasferire il file di programma dalla LTMT main unit nel custom logic editor:
-
Assicurarsi che la LTMT main unit sia collegata al PC.
-
Selezionare per trasferire il file di programma dal LTMT main unit al custom logic editor.
-
Una volta trasferito il file del programma personalizzato, è possibile utilizzare il custom logic editor per modificarlo come programma di logica personalizzata.
NOTA: i programmi recuperati da LTMT main unit sono solo in custom logic senza commenti. I programmi, come quelli FBD, non possono essere recuperati dalla LTMT main unit. -
Al termine delle modifiche al file di programma, salvare il lavoro in un file.
Selezionare or Custom LogicSave As Custom Logic.
Procedura di trasferimento file con custom logic PC a dispositivo
Dopo aver modificato e compilato il file di programma, è possibile trasferirlo nella LTMT main unit. Prima che il software SoMove con TeSys Tera DTM Library proceda al trasferimento, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
-
Il file di programma da trasferire deve essere diverso dal file di programma presente nella LTMT main unit, ossia, il software non trasferisce lo stesso programma.
-
Non deve essere rilevata la presenza di corrente, ossia la corrente in linea deve essere inferiore al 10% della FLC.
In mancanza di queste condizioni il file non può essere trasferito al controller.
Per trasferire il file di programma dal custom logic editor alla LTMT main unit:
-
Assicurarsi che la LTMT main unit sia collegata al PC.
-
Accertarsi che il file da trasferire sia nella finestra principale. Per aprire un file, selezionare dal sottomenu del menu . Quindi, scorrere fino alla posizione corretta e selezionare .
-
Selezionare per compilare il programma custom logic.
-
Dopo la compilazione del programma, selezionare per scaricare il programma dal custom logic editor nel LTMT main unit. Il trasferimento è stato correttamente eseguito.
-
Si apre una nuova finestra di dialogo, selezionare per chiuderla.