Creazione di collegamenti tra blocchi
Panoramica
Dopo aver posizionato i blocchi nell'area di lavoro è possibile collegarli tra loro. A questo scopo, collegare l'uscita di un blocco all'ingresso di un altro blocco. È anche possibile ricollegare un'uscita all'ingresso dello stesso blocco.
Regole generali
Per il posizionamento e il collegamento dei blocchi si applicano alcune regole fondamentali:
-
Una o più linee di collegamento unite tra loro formano un nodo. Nell'area di lavoro un nodo è indicato da un puntino di colore rosso. Se le linee si intersecano senza un puntino rosso significa che non sono collegate.
-
A ciascun nodo può essere collegata una sola uscita.
-
I collegamenti tra dati booleani e di registro sono vietati.
-
I dati hanno un flusso tipico da sinistra a destra.
Collegamento tra i blocchi
La procedura seguente descrive come collegare i blocchi tra loro:
-
Posizionare il mouse sul primo blocco.
Risultato: sul bordo del blocco compaiono uno o più quadratini e viene indicato il tipo di uscita (analogica o booleana).
-
Tenere premuto il tasto sinistro del mouse.
-
Con il tasto premuto spostare il cursore sull'ingresso del blocco con cui si desidera effettuare il collegamento.
Risultato: sul blocco del bordo compaiono uno o più quadratini. Se il quadratino è verde, il collegamento tra i due blocchi è possibile. Un quadratino di colore rosso indica invece che il collegamento non è possibile. Viene inoltre indicato il tipo di uscita (analogica o booleana).
NOTA: Gli ingressi e le uscite devono essere dello stesso tipo: un'uscita booleana è collegata a un'altra uscita booleana. Se gli ingressi e le uscite non sono uguali, l'editor FBD visualizza una finestra a comparsa in cui viene segnalato che origini e destinazioni non sono dello stesso tipo. -
Rilasciare il pulsante del mouse.
Risultato: vengono visualizzati una riga e un numero tra i due blocchi collegati.
-
Ripetere i passi da 1 a 4 per collegare tutti i blocchi.
Numero del collegamento
Esistono due tipi di linee:
-
La linea booleana, il cui numero inizia con B.
-
La linea di registro, il cui numero inizia con R.
Il numero di linea viene incrementato automaticamente in ordine cronologico.