DOCA0275IT-01

Introduzione al Custom Logic Editor

Panoramica

Il Custom Logic Editor è una funzionalità del software SoMove con TeSys Tera DTM Library. Utilizzare il Custom Logic Editor per visualizzare un file di programma esistente o per creare un file di programma utilizzando un linguaggio testuale basato su istruzioni anziché un linguaggio di programmazione basato su grafica.

Modifica del programma Custom Logic

Il modo più semplice per creare un programma personalizzato consiste nell’iniziare con il programma predefinito di una delle modalità operative (o tipo di starter motore). Il Custom Logic Editor viene installato con 11 file di programma predefiniti, uno per ogni tipo di starter motore.

Ogni file di programma ha un nome descrittivo (ad esempio DIRECT_ONLINE) e un'estensione di *.rtf.

Interfaccia utente del Custom Logic Editor

Per aprire il custom logic editor, selezionare Device > Custom Logic > New Custom Logic.

Il custom logic editor è disponibile indipendentemente dal fatto che TeSys Tera DTM Library sia in modalità collegata. Tuttavia, il trasferimento di programmi tra TeSys Tera DTM Library e il dispositivo funziona solo in modalità collegata.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.