DOCA0275IT-01

Proprietà blocchi FBD

Panoramica

Ciascuno dei blocchi ha una finestra delle proprietà. Per visualizzarla fare clic con il tasto sinistro del mouse su un blocco.

La finestra Properties è composta da diverse schede, separate in 1 o 2 categorie, a seconda del tipo di blocco:

  • General: impostazioni generali, che contengono l'ID del blocco e commenti (comuni a tutti i tipi di blocchi).

  • Impostazioni specifiche, a seconda del tipo di blocco (impostazioni di registro per i registri, impostazioni di contatore per i contatori e così via).

Ad esempio, se si desidera visualizzare le proprietà di un registro non volatile, selezionare un blocco di registro non volatile e fare clic con il pulsante sinistro del mouse. Viene visualizzata la finestra seguente:

Commenti

Nella zona Comment, nel riquadro bianco a destra dei commenti, è possibile digitare un commento. Selezionare un oggetto o un punto libero qualsiasi dell'area di lavoro per salvare il commento.

Impostazioni

La maggior parte dei blocchi ha una scheda per le impostazioni specifiche. In questa scheda, impostare le impostazioni specifiche dei blocchi. Queste impostazioni sono descritte in dettaglio nella guida relativa a ciascuno dei blocchi FBD.

Visualizzazione delle proprietà

Le proprietà di ogni blocco possono essere visualizzate in due modi diversi:

  • Per categoria, facendo clic su o

  • In ordine alfabetico, facendo clic su .

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.