DOCA0275IT-01

Come creare una tabella di verità

Panoramica

Durante la personalizzazione dell'applicazione, potrebbe essere necessario creare una tabella di verità.

Creazione di una tabella di verità con un programma Custom Logic

Lo schema seguente riporta il programma Custom Logic in visualizzazione testo relativo alla creazione di una tabella di verità:

Creazione di una tabella di verità con un programma logico personalizzato (continua)

Creazione di una tabella di verità con un programma logico personalizzato (continua)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.