DOCA0275IT-01

LTMT Main Unit Logic Simulator

Panoramica

Il softwareSoMove con TeSys Tera DTM Library viene fornito con il logic simulator che consente di testare il funzionamento di un programma personalizzato in linguaggio custom logic prima di trasferirlo in LTMT main unit.

NOTA: Per simulare un programma FBD, occorre prima convertirlo e salvarlo come programma custom logic con l'estensione *.If.

Interfaccia di Logic Simulator

Per aprire il logic simulator, selezionare la scheda Logic Simulator. Viene quindi visualizzata la finestra del logic simulator. Nell'angolo inferiore destro, selezionare Open Logic Function File per importare il programma custom logic salvato.

Selezionare il file di programma personalizzato, quindi Open.

Il logic simulator viene caricato con il programma personalizzato. Il programma personalizzato può essere simulato nel simulatore, come illustrato di seguito.

A Aggiorna lo stato DO Custom Logic.
B Aggiorna lo stato DO del modulo LTMT.
C Aggiorna lo stato DI Custom Logic.
D Utilizzato per simulare i dati DI del modulo LTMT.
E Utilizzato per simulare l'indirizzo del registro LTMT.

Uso del Logic Simulator

Per simulare un file custom logic tramite il logic simulator, procedere come segue:

  • Selezionare la scheda Logic Simulator.

  • Selezionare Open Logic Function File e il file custom logic salvato dal PC.

  • Selezionare il tipo di registro in Register View e fare clic su Refresh per caricare l'elenco dei registri.

  • Modificare il registro e i dati nei campi LTMT Register Address e Data rispettivamente in base ai requisiti e fare clic su Write LTMT Reg.

  • Selezionare Refresh per aggiornare l'elenco dei registri con i valori più recenti forniti.

    NOTA: per aggiornare l'elenco dei registri con i nuovi valori forniti, fare clic su Refresh.

NOTA: un file custom logic, quando viene caricato nel simulatore e un timer è attivato, funziona come previsto. Tuttavia, dopo aver abilitato ed eseguito un timer, non è più possibile abilitarlo. Questa è una limitazione del Timer e Tenth Timer. Per riattivare il timer, il file custom logic deve essere caricato di nuovo. Si consiglia di tenere conto di questa limitazione quando si progettano e testano i file custom logic quando si lavora con i timer.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.