DOCA0275IT-01

User Map

Le variabili User Map sono progettate per ottimizzare i registri di lettura e scrittura.

La procedura seguente descrive come impostare gli indirizzi di mappa utente:

  1. Selezionare User Map nella vista struttura

    • Gli indirizzi sono ordinati da 1 a 100.

    • Gli indirizzi sono suddivisi in quattro gruppi.

  2. Immettere un valore di indirizzo nella tabella:

    • L'indirizzo immesso deve essere in formato decimale e compreso tra 0 e 9249.

    • Immettere il valore 0 per eliminare l'indirizzo dalla mappa utente.

  3. Premere INVIO per confermare il nuovo indirizzo:

    • L'indirizzo, se accettato, viene aggiunto alla mappa utente.

    • Se non viene accettato, nella mappa utente viene mantenuto l'indirizzo precedente.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.