DOCA0275IT-01

Communication

La finestra Communication visualizza e consente la configurazione delle impostazioni di comunicazione di LTMT main unit. Sono disponibili le seguenti sottosezioni:

  • Ethernet

  • IP Configuration

  • Communication Loss

Ethernet

La finestra Ethernet visualizza le seguenti informazioni:

  • MAC Address

  • Port 1 Mode

  • Port 2 Mode

La trasmissione di protezione dalle tempeste può essere abilitata utilizzando la funzione Broadcast Storm Protection. Selezionare il livello di protezione dalle tempeste utilizzando l’elenco a discesa Level.

IP Configuration

La finestra IP Configuration consente di configurare le impostazioni del protocollo di IPV4 e DNS di LTMT main unit.

IP Configuration può essere impostato come segue:

  • DHCP - IP Address, Subnet Maske Default Gateway vengono assegnati automaticamente dal server Protocollo di configurazione host dinamico (DHCP).

  • Fixed (Static IP) - consente di impostare IP Address, Subnet Maske Default Gateway come richiesto.

Le impostazioni di DNS Address possono essere impostate come segue:

  • Automatic - Primary Server Address e Secondary Server Address vengono assegnati automaticamente dal server DHCP.

  • Manual - consente di impostare Primary Server Address e Secondary Server Address.

NOTA: Quando IP Configuration è impostata su Fixed (Static IP), DNS Address sarà solo in modalità Manual.

il campo User Application Name consente di fornire un nome personalizzato dell'applicazione.

NOTA: Sono supportati solo caratteri alfanumerici.

Perdita di comunicazione

La finestra Communication Loss consente di configurare le seguenti impostazioni:

  • Communication Loss Timeout

  • Client IP Address

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.