DOCA0275IT-01

Factory Reset

Panoramica

La funzione Factory Reset permette di ripristinare i parametri di TeSys Tera system ai valori predefiniti.

@Updated Draft 5

NOTA: La funzione Factory Reset tramite TeSys Tera DTM è supportata per le varianti Ethernet se LTMT main unit è collegato tramite interfaccia seriale (porta HMI).

Esecuzione del comando Factory Reset

Per eseguire il comando di reset alle impostazioni di fabbrica, seguire la procedura indicata:

NOTA: la funzione Factory Reset funziona solo in modalità collegata.
  1. Selezionare Device > Factory Reset > Factory Rest Command come mostrato nell'immagine seguente.

  2. Dopo aver selezionato il comando, viene visualizzato un messaggio di conferma pop-up.

NOTA: TeSys Tera DTM Library sarà scollegata da TeSys Tera system dopo l'esecuzione di questo comando.

Quando viene eseguito il comando Factory Reset, la funzione ripristina la configurazione del TeSys Tera system alle impostazioni di fabbrica e riavvia TeSys Tera system.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.