DOCA0275IT-01

Opzioni di visualizzazione

Riepilogo

Si possono personalizzare le seguenti opzioni di visualizzazione per adattarle ad esigenze diverse:

  • Zoom

  • Collegamenti

  • Argomenti

Opzioni di visualizzazione zoom

Per accedere alle opzioni di zoom, selezionare Device > FB Diagram > View.

Sono disponibili tre opzioni:

  • Zoom indietro per vedere più programmi contemporaneamente.

  • Zoom avanti per vedere il programma in maggior dettaglio.

  • Zoom a 50%, 75%, 100%, 150%, 200% o 400% per una visualizzazione personalizzata del programma.

Opzioni di visualizzazione collegamenti

Per accedere alle opzioni di visualizzazione dei collegamenti, selezionare Device > FB Diagram > Tools.

Sono disponibili tre opzioni: È possibile:

  • Rinumerare i collegamenti, per chiarire meglio l'esecuzione del programma.

  • Mostrare tutti i collegamenti, per vedere quali blocchi sono collegati tra loro.

  • Nascondere tutti i collegamenti, per avere una migliore visuale generale dei blocchi.

Quando si fa clic su un collegamento, viene visualizzata la relativa finestra delle proprietà che consente di personalizzare il testo visualizzato accanto al collegamento.

Opzioni di visualizzazione argomenti

La procedura seguente illustra come accedere alle opzioni di visualizzazione degli argomenti e modificarle:

  1. Posizionare il mouse su un blocco.

    Risultato: sul blocco del bordo compaiono uno o più quadratini. Viene anche indicato se l'argomento è analogico o booleano.

  2. Fare clic su questo quadratino.

    Risultato: vengono visualizzate le opzioni di visualizzazione.

  3. Scegliere se l'etichetta deve essere visualizzata e con quale testo.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.