DOCA0275IT-01

Come controllare relè temporizzati e comandi di moltiplicazione

Panoramica

Durante la personalizzazione dell'applicazione può essere necessario controllare i timer e i comandi di moltiplicazione.

Controllo di timer e comandi di moltiplicazione con un programma Custom Logic

Il diagramma seguente mostra il programma logico personalizzato in visualizzazione testo che illustra come controllare i timer e moltiplicare i comandi:

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.