DOCA0275IT-01

Barra degli strumenti

Descrizione

La barra degli strumenti, nella parte superiore dello spazio di lavoro immediatamente sotto la barra dei menu, è specifica del TeSys Tera DTM Library:

A Pannello di controllo
B Aggiornamento
C Area dati di sincronizzazione
D Area di visualizzazione del conteggio dei disinnesti e degli allarmi

Control Panel

Per accedere al Control Panel, selezionare sulla barra degli strumenti.

Il Control Panel viene visualizzato nella parte inferiore della finestra.

IlControl Panel visualizza i seguenti parametri:

  • Device status

  • Motor status

  • Mode status

  • Motor stop cause

  • Trip status

  • Tempo di raffreddamento all'arresto o al disinnesto del motore

IlControl Panel consente di eseguire le azioni seguenti:

  • Fornire comandi al motore (Avvio/Arresto)

  • Azzerare i disinnesti

  • Comando annulla

  • Comando reset

Aggiornamento

L’opzione sulla barra degli strumenti consente di aggiornare tutti i parametri sotto la scheda Parameter List.

Area dati di sincronizzazione

L'area dati di sincronizzazione visualizza lo stato di sincronizzazione dei dati tra LTMT main unit e il PC.

Quando LTMT main unit è in modalità collegata, i dati visualizzati vengono sincronizzati automaticamente.

Modalità

Icona

Descrizione

Scollegato

LTMT main unit non è sincronizzata con il PC:

  • I titoli nell'elenco dei parametri e l'area di sincronizzazione dei dati sono blu.

  • I parametri non vengono letti in tempo reale da LTMT main unit

    .
  • È possibile modificare tutte le impostazioni come in modalità di configurazione.

  • Occorre eseguire l’operazione Store to Device per scrivere le impostazioni sul dispositivo. Per salvare questa impostazione, occorre salvare il progetto.

Collegato

LTMT main unit è sincronizzata con il PC:

  • I titoli nell'elenco dei parametri e l'area di sincronizzazione dei dati sono arancioni.

  • I parametri visualizzati vengono letti in tempo reale da LTMT main unit

  • I parametri modificati vengono scritti nel dispositivo alla conferma.

Visualizzazione del conteggio dei disinnesti e degli allarmi

Questa area mostra il numero totale di disinnesti e allarmi nel progetto.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.