DOCA0275IT-01

Inputs Blocks

Panoramica

L'editor FBD utilizza vari Inputs Blocks accessibili attraverso la barra Inputs in Toolbox:

Blocco

Descrizione

Constant Bit

Constant Word

Register Bit In

Register Word In

Register NV Bit In

Register NV Word In

Register Temp Bit In

Register Temp Word In

NOTA: posizionando il cursore sull'icona viene visualizzata una descrizione dell'icona, grazie alla quale sarà possibile identificare il tipo di blocco rappresentato dall'icona in questione.

Blocco Constant Bit

Il blocco viene utilizzato per impostare gli ingressi di altri blocchi su 0 o 1.

Simbolo FBD

Argomenti

Descrizione

Proprietà

  • Valore Constant bit 0 o 1 (True = 1 e False = 0).

Uscite

  • Valore costante 0 o 1 (True = 1 e False = 0).

Constant Word Block

Il blocco viene utilizzato per impostare i valori di ingresso di altri blocchi (da 0 a 65.535).

Simbolo FBD

Argomenti

Descrizione

Proprietà

  • Valore costante da 0 a 65.535.

Uscite

  • Valore costante da 0 a 65.535.

Blocco Register Bit In

Il blocco consente la lettura e l'uso di un valore del bit di registro dai registri LTMT main unit.

Simbolo FBD

Argomenti

Descrizione

Proprietà

  • Qualsiasi indirizzo di registro da 0 a 9249 (da 0x0000 a 0x2421), 9875 (0x2693), 9876 (0x2694) x numero di bit da 0 a 15.

Uscite

  • Valore 0 o 1

    (True = 1 e False = 0).

Blocco Register Word In

Il blocco consente la lettura e l'uso di un valore di registro dai registri LTMT main unit.

Simbolo FBD

Argomenti

Descrizione

Proprietà

  • qualsiasi indirizzo di registro da 0 a 9249 (da 0x0000 a 0x2421), 9875 (0x2693), 9876 (0x2694).

Uscite

  • Valore da 0 a 65.535.

Blocco Register NV Bit

Il blocco consente la lettura e l'uso di un valore del bit di registro non volatile.

Simbolo FBD

Argomenti

Descrizione

Proprietà

  • Qualsiasi registro non volatile da 0 a 63 x numero di bit da 0 a 15.

Uscite

  • Valore costante 0 o 1 (True = 1 e False = 0).

Blocco Register NV Word In

Il blocco consente la lettura e l'uso di un valore del registro non volatile.

Simbolo FBD

Argomenti

Descrizione

Proprietà

  • qualsiasi registro non volatile da 0 a 63.

Uscite

  • Valore da 0 a 65.535.

Blocco Register Temp Bit In

Il blocco consente la lettura e l'uso di un valore del bit di registro temporaneo.

Simbolo FBD

Argomenti

Descrizione

Proprietà

  • Qualsiasi registro temporaneo da 0 a 299 x numero di bit da 0 a 15.

Uscite

  • Valore costante 0 o 1 (True = 1 e False = 0).

Blocco Temp Word In

Il blocco consente la lettura e l'uso di un valore di registro temporaneo.

Simbolo FBD

Argomenti

Descrizione

Proprietà

  • Qualsiasi registro temporaneo da 0 a 299.

Uscite

  • Valore da 0 a 65.535.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.