Start Curve
Panoramica
La scheda Start Curve visualizza il grafico della corrente del motore (I) durante il tempo di avviamento del motore e a intervalli di tempo campione. La scheda Start Curve consente di analizzare le caratteristiche di avviamento del motore dalla curva.
I dati dellaStart curva di avvio verranno cancellati dal dispositivo dopo aver eseguito un reset di fabbrica.
Curva di riferimento
La curva tracciata può essere impostata come curva di riferimento facendo clic su Set as Ref.. La curva di riferimento non cambia fino a quando non viene impostata una nuova curva come riferimento. La linea blu del grafico rappresenta la curva di riferimento.
Opzioni di visualizzazione zoom
Sono disponibili le opzioni seguenti:
-
Zoom Out: Per vedere più programmi contemporaneamente.
-
Zoom In: Concentrarsi sul programma specifico in dettaglio.
-
Zoom Area: per avere una visione personalizzata del programma.
Pulsanti
-
Full Load Current: visualizza il valore completo della corrente di carico in ampere.
-
Timestamp: visualizza l'ora di avvio del motore.
-
Plot: legge i valori più recenti e aggiorna la curva delle caratteristiche di avviamento del motore.
-
Save: cattura la schermata della curva delle caratteristiche di avviamento del motore e consente di salvarla nel PC.
-
Set As Ref.: imposta la curva effettiva come curva di riferimento.