DOCA0275IT-01

Eliminazione o duplicazione di oggetti

Panoramica

Talvolta può essere necessario eliminare o duplicare un blocco nell'area di lavoro.

Eliminazione di blocchi

Le procedure seguenti descrivono come eliminare uno o più blocchi:

  1. Selezionare il blocco o i blocchi da eliminare.

    Risultato: i blocchi selezionati vengono evidenziati con un bordo di colore arancione.

  2. Premere il tasto CANC o selezionare Device > FB Diagram > FBD Editor > Delete.

    Risultato: i blocchi selezionati vengono eliminati.

  1. Selezionare il blocco o i blocchi da eliminare.

    Risultato: i blocchi selezionati vengono evidenziati con un bordo di colore arancione.

  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul blocco selezionato e selezionare Delete.

    Risultato: i blocchi selezionati vengono eliminati.

Tagliare, copiare o incollare i blocchi

La procedura seguente descrive come tagliare, copiare o incollare uno o più blocchi:

  1. Selezionare il blocco o i blocchi da modificare.

    Risultato: i blocchi selezionati vengono evidenziati con un bordo di colore arancione.

  2. Selezionare Device > FB diagram > FBD editor e uno dei comandi seguenti:

    • Copy

    • Cut

    • Paste

    Risultato: con Cut i blocchi selezionati vengono eliminati e salvati negli Appunti. Con Copy i blocchi selezionati vengono copiati negli Appunti e con Paste il contenuto degli Appunti viene duplicato nell'area di lavoro.

    NOTA: anche i tasti di scelta rapida CTRL+C e CTRL+V possono essere utilizzati per copiare e incollare i blocchi selezionati.

Nascondere o mostrare i blocchi

La procedura seguente descrive come nascondere uno o più blocchi :

  1. Selezionare il blocco o i blocchi da nascondere.

    Risultato: i blocchi selezionati vengono evidenziati con un bordo di colore arancione.

  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul blocco selezionato e selezionare Hide/Show.

    Risultato: i blocchi selezionati sono nascosti e visualizzati come segue:

  3. L'elenco dei blocchi nascosti viene visualizzato sotto Hidden Blocks come illustrato di seguito:

NOTA: Quando si selezionano più blocchi, tutti i blocchi sono raggruppati nello stesso blocco.

La procedura seguente descrive come mostrare uno o più blocchi nascosti:

  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul blocco nascosto selezionato e selezionare Hide/Show.

    Risultato: i blocchi selezionati vengono visualizzati.

  2. In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse sui blocchi nascosti nella sezione Hidden Blocks e selezionare Hide/Show.

    Risultato: i blocchi selezionati vengono visualizzati.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.