DOCA0275IT-01

Gestione pin

IlPin Manager protegge il dispositivo consentendo di impostare un pin sul software SoMove.

Il Pin Manager è accessibile selezionando Device > Pin Manager.

NOTA:
  • il Pin Manager è disponibile solo quando il dispositivo è collegato al software SoMove.

  • La funzionalitàPin Manager è supportata per le varianti Ethernet se LTMT main unit è collegato tramite interfaccia seriale (HMIPorta).

Le azioni seguenti possono essere eseguite in Pin Manager:
  • Creare pin

  • Modifica pin

  • Rimuovere pin

Creazione di un pin

L’opzione Create Pin consente di creare un nuovo pin. L’opzione Create Pin è disponibile solo quando non è impostato un pin.

La procedura seguente mostra come creare un pin:

  1. Selezionare Device > Pin Manager > Create Pin

    .

    Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Create Pin.

  2. Immettere un nuovo pin numerico a sei cifre nei campi New Pin e Confirm Pin.

  3. Selezionare Create.

    Risultato: viene creato il pin.

È possibile impostare l'ora della sessione utilizzando il parametro Device Session Timeout nella scheda Parameter List > Device Session Management, per ogni sessione sono consentiti un minimo di 5 minuti e un massimo di 60 minuti.

Selezionare Logout per scollegare il dispositivo dal software SoMove.

Modifica di un pin

L’opzione Modify Pin consente di modificare il pin. L’opzione Modify Pin è disponibile solo dopo aver impostato un pin.

La procedura seguente mostra come modificare il pin:

  1. Selezionare Device > Pin Manager > Modify Pin

    Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Modify Pin.

  2. Immettere i valori per Old Pin, New Pine Confirm New Pin rispettivamente.

  3. Selezionare Modify.

    Risultato: il pin viene modificato.

Eliminazione pin

L’opzione Remove Pin consente di eliminare il pin esistente. L’opzione Remove Pin è disponibile solo dopo aver impostato un pin.

La procedura seguente mostra come rimuovere il pin:

  1. Selezionare Device > Pin Manager > Remove Pin

    Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Remove Pin.

  2. Immettere il pin esistente nel campo Pin.

  3. Selezionare Remove.

    Risultato: il pin viene rimosso.

Pin dimenticato

Nel caso in cui si dimentichi il pin, eseguire un reset di fabbrica utilizzando il pulsante Reset disponibile sul dispositivo.

NOTA: Quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica, TeSys Tera DTM viene scollegato dal dispositivo.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.