DOCA0275IT-01

Logic Commands di programma

Panoramica

I logic commands di programma vengono usati per:

  • identificare il file di programma nel custom logic editor

  • eseguire una modalità operativa predefinita

È possibile usare i seguenti comandi:

  • LOGIC_ID

  • CALL_EOM

  • NOP

LOGIC_ID

L'istruzione LOGIC_ID funge da identificativo per il file di programma.

I valori LOGIC_ID sono numeri interi compresi tra 256 e 511.

Argomenti

Rappresentazione

1

LOGIC_ID ID#

Argomento di ingresso

Tipo

Intervallo

Descrizione

ID#

UINT

256-511

ID logico del programma personalizzato

Nessun argomento di uscita.

CALL_EOM

La funzione CALL_EOM esegue una modalità operativa predefinita nel programma personalizzato.

Argomenti

Rappresentazione

1

CALL_EOM OP_MODE#

Argomento di ingresso

Tipo

Intervallo

Rappresentazione

OP_MODE#

INT

12–22

Modalità operativa integrata (EOM):

  • 12: Sovraccarico

  • 13: Direct Online

  • 14: Reverse Direct Online

  • 15: Star Delta

Nessun argomento di uscita.

NOP

Il comando NOP non esegue alcuna operazione.

Usare il comando NOP per sostituire, in un file di logica, un comando preesistente o come riserva di spazio per un comando futuro.

Argomenti

Rappresentazione

0

NOP

Il comando NOP non ha argomenti.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.