DOCA0275IT-01

General Settings

La finestra General Settings contiene le impostazioni generali del TeSys Tera system.

Sono disponibili le seguenti sottosezioni:

  • Name Plate: contiene i parametri della targhetta di identificazione.

    @Updated Draft 5
    NOTA: La modifica di Load Type o Number of Phases e il salvataggio delle impostazioni comporterà il riavvio del dispositivo.
  • Device Configuration: contiene le impostazioni della temperatura di LTMT main unit.

  • System Setting: Contiene i parametri relativi a corrente, tensione, rotazione di fase, frequenza nominale e modalità.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.