DOCA0275IT-01

Opzioni per grafici e aspetto dell'area di lavoro

Riepilogo

L'editor FBD consente di personalizzare l'area di lavoro modificandone le opzioni di aspetto e relative ai grafici.

Opzioni di aspetto e grafici

Per accedere alle opzioni di aspetto e grafici fare clic con il tasto sinistro del mouse in qualsiasi punto dell'area di lavoro tranne un oggetto.

Opzioni di aspetto

La tabella seguente riportata tutte le possibili opzioni di personalizzazione dell'aspetto:

Opzione aspetto

Descrizione

Scelte possibili

Colore di sfondo

Consente di impostare il colore di sfondo dell'area di lavoro facendo clic sul riquadro dove viene visualizzato il colore.

Scegliere tra i colori disponibili nelle schede Custom, Web e System.

Tipo di sfondo

Consente di impostare il tipo di sfondo.

Scegliere tra Tinta unita, Gradiente o Immagine.

Abilita menu a discesa

Mostra o nasconde il menu a discesa.

True o False

Abilita suggerimento

Mostra o nasconde i suggerimenti.

True o False

Limita ad area di disegno

Consente di scegliere se il programma FBD deve essere mantenuto all'interno dell'area di disegno.

True o False

Mostra reticolo

Consente di scegliere se il reticolo deve essere visibile o meno.

True o False

NOTA: questo reticolo non va confuso con la griglia, accessibile dalla barra dei menu di livello superiore Visualizzazione.

Opzioni grafici

La tabella seguente riportata tutte le possibili opzioni di personalizzazione dei grafici:

Opzione grafici

Descrizione

Scelte possibili

Consenti aggiunta collegamento

Consente di scegliere se è possibile aggiungere collegamenti all'area di lavoro.

True o False

Consenti aggiunta forma

Consente di scegliere se è possibile aggiungere blocchi all'area di lavoro.

True o False

Consenti eliminazione forma

Consente di scegliere se è possibile eliminare i blocchi.

True o False

Consenti spostamento forma

Consente di scegliere se è possibile spostare i blocchi nell'area di lavoro.

True o False

Bloccato

Consente di scegliere se è possibile modificare il programma FBD.

True o False

Visualizza griglia

Può essere necessario visualizzare la griglia. A tal fine, selezionare Device > FB Diagram > View > Show Gridlines.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.