DOCA0275IT-01

Definizioni

Device Type Manager

Device Type Manager (DTM) è un modulo software ospitato in un FDT container per un dispositivo specifico.

Le funzioni del DTM includono:

  • Installazione delle librerie dei dispositivi

  • Aggiornamento delle librerie dei dispositivi

  • Scansione di vari bus di campo per dispositivi

  • Monitoraggio dell'alimentazione e dell'energia dei dispositivi

  • Gestione della configurazione dei parametri dei dispositivi

  • Gestione dei file di progetto

  • Personalizzazione delle unità dei parametri del dispositivo

  • Risoluzione dei problemi

  • Aggiornamento del firmware del dispositivo

File di progetto software SoMove

Un file di progetto software SoMove è un file di configurazione per un dispositivo predeterminato, che può essere creato offline e salvato per un uso successivo.

Il file di progetto contiene le informazioni seguenti:

  • Configurazione topologia dispositivo

  • Tutte le impostazioni dei parametri

NOTA:
  • Il file di progetto non contiene il programma personalizzato (programma logico personalizzato) e deve essere salvato manualmente.

  • Viene salvato con l'estensione *.psx.

Per ulteriori informazioni su come creare un progetto, vedere la Guida in linea diSoMove.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.