DOCA0275IT-01

Barra di stato

Obiettivo

La barra di stato, nella parte inferiore dello spazio di lavoro, visualizza lo stato corrente del LTMT main unit e informazioni relative al software SoMove. Per ulteriori informazioni sulla barra di stato, SoMovevedere laGuida in linea di.

Descrizione

A

Stato della connessione

B

Origine dati

C

Area messaggi specifici

D

Stato del progetto

Stato della connessione

Connection Status indica la modalità di connessione tra LTMT main unit e il PC:

Modalità

Icona

Descrizione

Scollegato

La LTMT main unit non è collegata al PC.

Disturbato

La connessione tra LTMT main unit e il PC è persa.

Collegato

La LTMT main unit è collegata al PC.

Data Source

L’Data Source indica la modalità corrente dei dati. Le tabelle seguenti descrivono le modalità di origine dati:

Modalità

Icona

Descrizione

Set di dati

I valori dei parametri nel set di dati possono essere modificati in modalità collegata.

Set di dati o dispositivo bloccato

Il dispositivo è protetto in modalità collegata.

Dispositivo

il set di dati del dispositivo contiene informazioni.

Dispositivo/Set di dati

Tutti i valori dei parametri sono memorizzati su entrambe le origini dati.

Area messaggi specifici

A seconda del bus di campo utilizzato per la comunicazione con il dispositivo, l'area messaggi specifici visualizza l'indirizzo IP o del dispositivo, i dettagli della porta COM e così via.

Stato del progetto

Lo stato del progetto del software SoMove può essere:

  • Project Loaded: il progetto viene visualizzato nello spazio di lavoro.

  • No Project Open: lo spazio di lavoro del progetto è vuoto.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.