DOCA0275IT-01

Starter Function Setting

La finestra Starter Function Setting contiene i parametri configurabili e le opzioni che controllano il funzionamento dello starter motore.

I parametri sono suddivisi nelle seguenti sottosezioni:

  • Starter Setting: contiene i parametri regolabili associati allo starter motore.

    @Updated Draft 5
    NOTA: Modifica dei parametri in Starter Setting e il salvataggio delle modifiche comporta il riavvio del dispositivo.

  • I/O Setting: contiene le impostazioni di ingresso e uscita digitali di LTMT main unit e LTMT expansion modules.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.