DOCA0275IT-01

Barra dei menu

Descrizione

La barra dei menu fa parte del software SoMove. La barra dei menu si trova nella parte superiore dell'area di lavoro e appare così:

La barra dei menu consente di accedere alle funzioni utente tramite menu o icone.

In una barra dei menu, i comandi in grigio non sono disponibili.

NOTA: alcune opzioni del software SoMove non sono applicabili a TeSys Tera DTM Library. I dettagli sui comandi non disponibili non sono elencati nella tabella di descrizione. Per ulteriori informazioni sulle opzioni disponibili nel software SoMove, vedere la Guida in linea diSoMove.

Menu File

Il menu File è accessibile facendo clic su File nella barra dei menu.

Comando

Descrizione

New...

Crea un nuovo progetto.

Open

Apre un progetto salvato sul PC.

Recent Project

Apre il progetto aperto di recente.

Close Project

Chiude il progetto corrente chiedendo di salvarlo.

Save

Consente di salvare le modifiche a un progetto esistente.

Save As

Salva un progetto aperto con un nome e/o in una nuova posizione.

Project Properties

Visualizza le proprietà del progetto aperto.

Go To Start Page

Visualizza la pagina iniziale.

Exit

Chiude il software SoMove.

Menu View

Il menu View è accessibile facendo clic su View nella barra dei menu.

Comando

Descrizione

Barre degli strumenti > Principale

Mostra o nasconde la barra degli strumenti principale.

Status bar

Visualizza o nasconde la barra di stato.

Menu Communication

Il menu Communication è accessibile facendo clic su Communication nella barra dei menu.

Comando

Descrizione

Identify Device

Visualizza le seguenti informazioni sul dispositivo collegato:

  • Codice dispositivo

  • Produttore

  • Versione del firmware

Connect to Device

Recupera la configurazione del dispositivo collegato e rimane collegato per l'intera sessione.

Disconnect from Device

Si scollega dal dispositivo collegato.

Load From Device

Recupera la configurazione del dispositivo collegato.

NOTA: Quando questa operazione è in corso, assicurarsi che DTM library non sia scollegato dal dispositivo per evitare la perdita della comunicazione.

Store to Device

Trasferisce il file di configurazione da un progetto esistente salvato sul PC al dispositivo collegato.

NOTA: l'operazione richiede alcuni minuti per scaricare la configurazione.

Load from Device and Compare

Recupera la configurazione dal dispositivo collegato e la confronta con la configurazione del progetto correntemente aperto.

Edit Connection / Scan

Visualizza i parametri di connessione ed esegue un test di connessione.

Menu Device

Il menu Device è accessibile facendo clic su Device nella barra dei menu.

Comando

Descrizione

Select printable data

Consente di selezionare i dati richiesti per la stampa.

Refresh to read the data from device to PC

Aggiorna tutti i parametri nella scheda elenco parametri.

Control Panel

Visualizza o nasconde il pannello di controllo.

Test autodiagnostico

NOTA: Il test automatico è disponibile solo in modalità online.

Consente di eseguire un test automatico.

  • Comando di test automatico (con disinnesto)

Consente di avviare un test diagnostico del dispositivo con disinnesto.

  • Comando di test automatico (senza disinnesto)

Consente di avviare un test diagnostico del dispositivo senza disinnesto.

Manutenzione

Fornisce accesso agli strumenti di manutenzione dei dispositivi

  • Aggiornamento del firmware

Accesso al comando di aggiornamento del firmware.

  • Aggiorna data e ora

    NOTA: Il comando Aggiorna data e ora è disponibile solo quando LTMT main unit è collegato tramite la porta seriale per la variante Ethernet.
  • Consente di impostare la data e l'ora. Sono disponibili le opzioni seguenti:

    • Sistema

    • Personalizzato

NOTA: Se il fuso orario di sistema viene modificato mentre SoMove è in esecuzione, riavviare SoMove per applicare il fuso orario aggiornato del PC.

Custom Logic

Consente di accedere al custom logic editor di programmi personalizzati in linguaggio custom logic.

  • New Custom Logic

  • Apre un nuovo file di programma custom logic.

  • Open Custom Logic

  • Aprire un file di programma custom logic esistente.

  • Save Custom Logic

  • Salva il file del programma logico personalizzato come file *.If.

  • SaveAs Custom Logic

  • Salva il file del programma di logica personalizzata in una posizione diversa con un nuovo nome file.

  • Close Custom Logic

  • Chiude il file del programma custom logic chiedendo di salvare.

  • Compile Custom Logic

  • Convalida il codice scritto nel programma custom logic in relazione agli standard.

FB Diagram

Consente di accedere al custom logic editor di programmi personalizzati in linguaggio Diagramma a blocchi funzionali (FBD).

  • New FB Diagram

  • Crea un nuovo FB Diagram.

  • Open FB Diagram

  • Apre qualsiasi file FB Diagram esistente.

  • Save FB Diagram As

  • Salva il file del diagramma FB come file *.gef in una posizione diversa con un nuovo nome.

  • Compile FB Diagram to Custom Logic

  • Compila il FB Diagram e lo converte in custom logic.

  • FBD Editor

  • Consente di modificare un FB Diagram.

  • View

  • Tools

  • Visualizza gli strumenti per modificare i collegamenti o rinumerare i blocchi funzione.

Cancella > Cancella memoria termica

NOTA: La memoria termica chiara è disponibile solo in modalità online.

Consente di reimpostare i dati termici memorizzati nella memoria del dispositivo.

Customize Units

Consente di configurare le seguenti unità di visualizzazione:

  • Temperature

    (Celsius o Fahrenheit)
  • Motor Rating

    (KW o HP)

Menu Tools

Il menu Tools è accessibile facendo clic su Tools nella barra dei menu.

Comandi nel menu Tools

Descrizione

Lingua

Modifica la lingua di visualizzazione del software SoMove.

NOTA: TeSys Tera DTM Library supporta solo la lingua inglese.

Menu Help

È possibile accedere al menu Help facendo clic su Help nella barra dei menu.

Comando

Descrizione

SoMove Help

Visualizza la Guida in linea diSoMove.

Update Software

Aggiornamenti del software SoMove alla versione più recente.

TeSys Tera Guida [Italiano]

Apre la Guida online di TeSys Tera DTM.

About SoMove

Visualizza informazioni generali sul software SoMove.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.