Definizione delle variabili di custom logic
Introduzione
Il custom logic editor consente di implementare i comandi nel programma di controllo che indirizza LTMT main unit:
-
Per leggere o scrivere in registri temporanei
-
Per leggere o scrivere in registri non volatili
-
Per leggere o scrivere nei registri LTMT main unit, vedere Definizione delle variabili LTMT Main Unit.
LTMT main unit definisce ciascun registro di custom logic con un numero intero che ne descrive l'indirizzo nello spazio di memoria custom logic. Il valore di questo numero intero inizia all'indirizzo 0 e l'indirizzo massimo è uguale a 1 al di sotto del numero di posizioni di memoria disponibili per i registri in LTMT main unit.
Registri temporanei
LTMT main unit fornisce registri nella memoria temporanea accessibili tramite logic commands. Poiché questi registri sono presenti nella memoria temporanea o volatile, non mantengono le impostazioni di valore in caso di spegnimento e riaccensione del controller.
Sono disponibili 300 registri temporanei, con indirizzi compresi tra 0 e 299.
Il numero di registri temporanei disponibili può essere letto nel registro LTMT main unit all'indirizzo 1204 (0x04B4), spazio temporaneo custom logic.
Registri non volatili
LTMT main unit fornisce registri nella memoria non volatile per l'uso da parte dei logic commands. Questi registri, poiché sono presenti nella memoria non volatile, mantengono le impostazioni di valore in caso di spegnimento e riaccensione del controller.
Sono disponibili 64 registri non volatili, con indirizzi compresi tra 0 e 63.
Il numero di registri non volatili disponibili può essere letto nel registro LTMT main unit all'indirizzo 1205 (0x04B5), spazio non volatile custom logic.