DOCA0275IT-01

Outputs Blocks

Panoramica

L'editor FBD utilizza vari Output Blocks accessibili attraverso la barra UsOutputscite in Toolbox:

Blocco

Descrizione

Register Bit Out

Register Word Out

Register NV Bit Out

Register NV Word Out

Register Temp Bit Out

Temp Word Out

NOTA: posizionando il cursore sull'icona viene visualizzata una descrizione dell'icona, grazie alla quale sarà possibile identificare il tipo di blocco rappresentato dall'icona in questione.

Blocco Register Bit Out

Il blocco viene utilizzato per impostare un valore del bit di registro LTMT main unit a 0 o 1 dal registri LTMT main unit.

Simbolo FBD

Argomenti

Descrizione

Proprietà

  • a: qualsiasi indirizzo di registro da 0 a 9249 (da 0x0000 a 0x2421), 9875 (0x2693), 9876 (0x2694).

  • b: numero di bit da 0 a 15.

Ingressi

  • 0 o 1 (ON=1 e OFF=0).

Blocco Register Word Out

Il blocco viene utilizzato per impostare un valore di registro LTMT main unit dal registri LTMT main unit.

Simbolo FBD

Argomenti

Descrizione

Proprietà

  • a: qualsiasi indirizzo di registro da 0 a 9249 (da 0x0000 a 0x2421), 9875 (0x2693), 9876 (0x2694).

Ingressi

  • valore senza segno a 16 bit da 0 a 65.535.

Blocco Register NV Bit Out

Il blocco viene usato per impostare un valore del bit di registro non volatile su 0 o 1.

Simbolo FBD

Argomenti

Descrizione

Proprietà

  • a: qualsiasi registro non volatile da 0 a 63.

  • b: numero di bit da 0 a 15.

Ingressi

  • 0 o 1 (ON=1 e OFF=0).

Blocco Register NV Word Out

Il blocco viene usato per impostare un valore del registro non volatile.

Simbolo FBD

Argomenti

Descrizione

Proprietà

  • a: qualsiasi registro non volatile da 0 a 63.

Ingressi

  • valore senza segno a 16 bit da 0 a 65.535.

Blocco Register Temp Bit Out

Il blocco viene usato per impostare un valore del bit di registro temporaneo su 0 o 1.

Simbolo FBD

Argomenti

Descrizione

Proprietà

  • a: qualsiasi registro temporaneo da 0 a 299.

  • b: numero di bit da 0 a 15.

Ingressi

  • 0 o 1 (ON=1 e OFF=0).

Blocco Temp Word Out

Il blocco viene usato per impostare un valore del registro temporaneo.

Simbolo FBD

Argomenti

Descrizione

Proprietà

  • a: qualsiasi registro temporaneo da 0 a 299.

Ingressi

  • valore senza segno a 16 bit da 0 a 65.535.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.