DOCA0275IT-01

My Dashboard

Panoramica

La scheda My Dashboard consente di personalizzare i dati da configurare o monitorare in base ai requisiti. Consente di:

  • Visualizzare il valore in tempo reale dei parametri relativi allo starter.

  • Visualizzare le informazioni dei terminali di ingresso/uscita.

  • Configurare i parametri relativi allo starter e al motore.

  • Configurare i parametri delle funzioni di protezione.

NOTA: le impostazioniMy dashboard possono essere salvate mediante l’opzione Save project. Le impostazioni vengono mantenute se si salva il progetto e si apre il progetto salvato.

Descrizione

Lo spazio di lavoro è suddiviso in due aree:

  • Area di visualizzazione: visualizza il valore in tempo reale dei parametri dello starter e lo stato dei terminali di I/O per l'analisi.

  • Area impostazioni: per impostare i parametri dello starter e del motore.

A Monitoring
B Settings
C Motor
D I/O terminals

Monitoring

L’area Monitoring consente di monitorare i parametri richiesti.

Settings

L’area Settings consente di monitorare e modificare i valori dei parametri della funzione di protezione in base ai requisiti.

I parametri nell’area Settings possono essere assegnati ai valori richiesti utilizzando l'elenco a discesa.

Motor

L’area Motor consente di monitorare e modificare i valori dei parametri del motore in base ai requisiti.

I/O Terminals

L’area I/O Terminals consente di monitorare lo stato dei segnali I/O.

La tabella seguente descrive lo stato di ingresso/uscita di LTMT main unit e LTMT expansion modules con ingressi o uscite digitali.

Stato ingresso/uscita

Casella di stato colore

Testo descrittivo

Attivo

Verde

Indica che il terminale IO è assegnato e attivo.

Inattivo

Grigio

Indica che il terminale IO è assegnato e non attivo.

Aggiunta di parametri

La procedura seguente mostra come aggiungere i parametri:

  1. Selezionare l’icona nell'area sotto la quale devono essere aggiunti i parametri.

    Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Select Parameter.

  2. Nella colonna All parameters, selezionare i parametri richiesti e selezionare la Freccia destra. La barra di ricerca può essere utilizzata per trovare i parametri disponibili nella colonna All parameters.

    Risultato: i parametri vengono spostati nella colonna Selected Parameters.

  3. Per riordinare l'elenco dei parametri, selezionare il parametro richiesto nella casella Selected Parameters e selezionare la Freccia Su/Giù (Up/Down).

  4. Selezionare OK.

I parametri aggiunti vengono visualizzati nella rispettiva area di visualizzazione.

Eliminazione dei parametri

Per rimuovere un parametro da un'area, selezionare l’icona davanti al parametro.

La procedura seguente mostra come rimuovere più parametri:

  1. Selezionare l’icona nell'area sotto la quale devono essere eliminati i parametri.

    Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Select Parameter.

  2. Nella colonna Selected Parameters, selezionare i parametri richiesti e selezionare la Freccia sinistra.

    Risultato: i parametri vengono spostati nella colonna All Parameters.

  3. Selezionare OK.

I parametri vengono rimossi dalla rispettiva area di visualizzazione.

NOTA: l'elenco di parametri è configurabile solo nelle aree Settings e Motor.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.