Impostazioni
Panoramica
La scheda Settings consente di configurare le impostazioni Ethernet di LTMT main unit.
I valori di impostazione si possono modificare sia in modalità connessa che disconnessa.
In modalità collegata, le impostazioni possono essere aggiornate nel dispositivo selezionando OK.
In modalità scollegata, le impostazioni di configurazione possono essere scaricate nel dispositivo tramite l’operazione Store to Device.
-
La scheda Settings è disponibile solo quando la comunicazione è selezionata come Modbus TCP o quando è selezionata la variante Ethernet di LTMT main unit.
-
I parametri nella scheda delle impostazioni sono di sola lettura quando è attiva la variante Ethernet di LTMT main unit è collegata tramite un'interfaccia seriale.
-
I valori nella scheda Settings vengono aggiornati una sola volta. Per visualizzare i valori aggiornati in modalità online, eseguire un aggiornamento utilizzando l'icona
.
Descrizione
Le seguenti categorie sono disponibili nella visualizzazione ad albero nella scheda Settings:
-
General
-
Communication
-
Security