DOCA0257ZH-CN-01

反时限过流

描述

TeSys Tera system 提供 Normal Inverse Overcurrent (IEC A类——标准反时限)保护功能。

Normal Inverse Overcurrent 保护的脱扣时间通过以下公式计算:

其中:

  • T = 脱扣时间

  • TMS = 时间乘数

  • k 和α是曲线类型常数。对于标准反时限曲线,k = 0.140 且α = 0.020

  • I = 实际电流

  • Ip = 吸合电流设置

Normal Inverse Overcurrent 保护功能生成以下信号:

  • 报警:电机的任意三相电流高于报警级别。

  • 脱扣:在根据 IEC A 类曲线和时间延迟 (TMS) 设置推导的时间内,电机的任意三相电流高于脱扣级别。

参数设置

Normal Inverse Overcurrent 保护功能具有以下可配置的设置:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Trip Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Time Delay (TMS)

0.1–20.0 s in step of 0.1 s

0.1 s

Alarm Level

20–1000% of IFLC in step of 1%

50% of IFLC

Reset Mode

  • Reset key

  • DI

  • Communication

  • Auto

DI + Reset Key

Auto-Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0 s

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.