2508_Wiser_KNX

Accoppiamento del controller

Dopo aver creato l’account utente (Creazione del proprio account utente) e aver effettuato l'accesso (Login) per la prima volta, l'app darà il benvenuto e chiederà di accoppiare il controller.

NOTA: Se il controller è già associato all'account, è possibile ignorare questa sezione.

Guida all’accoppiamento

  1. Avvia la procedura guidata per l’accoppiamento

    Toccare per iniziare.

  2. Preparazione della configurazione

    • Accertarsi che il controller sia alimentato e collegato correttamente.

    • Accertarsi che il telefono sia connesso alla stessa rete del controller.

    • Prima dell'accoppiamento, si consiglia di forzare manualmente eventuali aggiornamenti in sospeso. Se il DNS non è configurato correttamente, gli aggiornamenti disponibili potrebbero non essere visualizzati sul controller.

  3. Toccare Avanti per continuare.

  4. Aggiornare il firmware del controller

    • Accedere al controller e installare il firmware più recente da https://www.se.com (Aggiornamento del firmware).

    • Questo firmware include plugin essenziali: Visualizzazione Cloud Connector, KNX IoT 3rd Party API e Touch.

  5. Abilitare i plugin richiesti

    • Abilitare i plugin Cloud connector e KNX IoT 3rd Party API.

    • Si consiglia di abilitare gli aggiornamenti automatici per questi plugin.

  6. Controllare la configurazione della visualizzazione

    • Assicurarsi che il controller disponga di una visualizzazione Touch con widget organizzati in stanze (Visualizzazione Touch 3).

    • Tutti i dispositivi devono essere configurati correttamente nei rispettivi widget.

  7. Riavviare il controller:

    Dopo il riavvio, toccare Avanti nell'app.

  8. Ricerca del controller

    • Toccare Ricerca del controller.

    • Selezionare il proprio controller dall'elenco per avviare l’accoppiamento automatico.

    • In alternativa, toccare Immissione manuale, inserire l'indirizzo IP o MAC e toccare Accoppia.

      NOTA: È anche possibile scansionare il codice QR del controller. Se la scansione non riesce, è possibile immettere l’indirizzo MAC manualmente.

  9. Assegnare un nome al controller

    Dopo l'accoppiamento, assegnare un nome al controller e toccare Avanti.

  10. Impostare la posizione

    • Consentire all'app di accedere alla posizione o selezionarla manualmente sulla mappa.

    • La posizione aiuta a fornire dati meteorologici locali. Toccare Invia.

  11. Rivedere e confermare

    Controllare i dati e toccare Associa controller.

  12. Abilitare informazioni meteo (facoltativo)

    Dopo l'accoppiamento, è possibile abilitare il pannello meteo sulla schermata Home. Questo può essere modificato in qualsiasi momento nelle Impostazioni .

  13. Utilizzare una stazione meteo (opzionale)

    Se viene rilevata una stazione meteo, è possibile selezionarla come fonte dei dati meteorologici. Questa impostazione è regolabile anche in Impostazioni.

Dopo l’accoppiamento

Il controller è ora accoppiato e apparirà nella parte superiore della schermata Home dell'app.

Per accoppiare un altro controller in un secondo momento:

  • Accedere alla schermata Home

  • Toccare > Home management > Accoppia nuovo controller.

  • Seguire gli stessi passaggi nella procedura guidata

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.