2508_Wiser_KNX

Paring av kontroller

Etter at du har opprettet brukerkontoen din (Opprett brukerkonto) og logget inn (Innlogging) for første gang, vil appen ønske deg velkommen og be deg om å pare kontrolleren.

MERK: Hvis kontrolleren allerede er paret med kontoen din, kan du hoppe over denne delen.

Paringsveiledning

  1. Start paringsveiviseren

    Trykk på for å begynne.

  2. Forbered oppsettet

    • Kontroller at kontrolleren er slått på og riktig tilkoblet.

    • Sørg for at telefonen er på samme nettverk som kontrolleren.

    • Før du parer, anbefales det å gjennomføre eventuelle ventende oppdateringer manuelt. Hvis DNS ikke er konfigurert riktig, vises kanskje ikke tilgjengelige oppdateringer på kontrolleren.

  3. Trykk på Nestefor å fortsette.

  4. Oppdater firmware i kontrolleren

    • Gå til kontrolleren og installer den nyeste firmware fra https://www.se.com (Firmwareoppdatering).

    • Denne firmware inneholder viktige plugin-moduler: Visualisering av Cloud Connector, KNX IoT 3rd Party API og Touch .

  5. Aktiver nødvendige plugin-moduler

    • Aktiver plugin-modulene Skykontakt og KNX IoT 3rd Party API.

    • Det anbefales å aktivere automatiske oppdateringer for disse plugin-modulene.

  6. Kontroller visualiseringsinnstillingene

    • Sørg for at kontrolleren har en Touch-visualisering med widgets organisert i rom (Touch 3 Visualisering).

    • Alle enheter skal være riktig konfigurert i de aktuelle widgetene.

  7. Start kontrolleren på nytt:

    Etter omstart trykker du på Neste i appen.

  8. Søk etter kontrolleren

    • Trykk på Søk etter kontrolleren.

    • Velg kontrolleren din fra listen for å starte paringen automatisk.

    • Alternativt kan du trykke på Oppgi manuelt, oppgi IP- eller MAC-adressen og trykke på Par.

      MERK: Du kan også skanne QR-koden på kontrolleren. Hvis skanningen mislykkes, skriver du inn MAC-adressen manuelt.

  9. Gi kontrolleren et navn

    Etter paringen gir du kontrolleren et navn og trykker på (Neste).

  10. Angi din posisjon

    • Gi appen tilgang til posisjonen din, eller velg den manuelt på kartet.

    • Plasseringen bidrar til å gi lokale værdata. Trykk på Send inn.

  11. Gjennomgå og bekreft

    Kontroller detaljene dine og trykk på Par kontrolleren.

  12. Aktiver værinformasjon (valgfritt)

    Etter paringen kan du aktivere værpanelet på startskjermen. Dette kan endres når som helst i Innstillinger.

  13. Bruk en værstasjon (valgfritt)

    Hvis en værstasjon detekteres, kan du velge den som kilde for værdata. Denne innstillingen kan også justeres i Innstillinger .

Etter paring

Kontrolleren er nå paret og vises øverst på appens startskjerm.

For å koble til en annen kontroller senere:

  • Gå til startskjermen

  • Trykk på > Hjemmeadministrasjon > Par ny kontroller.

  • Følg de samme trinnene i veiviseren

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.