2508_Wiser_KNX

Rôles et autorisations des utilisateurs

Dans l'application mobile, les rôles et autorisations des utilisateurs sont essentiels pour gérer l'accès et le contrôle au sein du système. Ce chapitre décrit les rôles disponibles, y compris le propriétaire et l'intégrateur système/famille, et détaille les autorisations spécifiques et les privilèges partagés associés à chaque rôle.

La compréhension de ces rôles et autorisations garantit que les utilisateurs peuvent gérer efficacement leur environnement domestique intelligent, maintenir la sécurité et personnaliser l'accès en fonction de leurs besoins.

  1. Propriétaire

    • Utilisateur/compte principal qui s'associe à un contrôleur.

    • Accorder et révoquer l'accès pour l'intégrateur système/la famille. L'accès peut être illimité ou limité à un laps de temps spécifique déterminé par le propriétaire.

    • Restreindre l'accès à des pièces spécifiques pour les intégrateurs de systèmes/familles.

    • Configurez le nom et l'adresse du contrôleur.


  2. Intégrateur Système/famille

    • Utilisateurs/comptes ayant accès par le propriétaire.

    • Il n'y a aucune différence de privilèges entre les rôles Intégrateur système et Famille.

    • Révoquer l'accès à un contrôleur accordé par un propriétaire.


Privilèges partagés (pour le propriétaire et l’intégrateur de système/famille)

  • Commander et surveilles des appareils

  • Renommer les appareils et les salles

  • Modifier les programmes horaires

  • Modifier et exécuter des moments

  • Modifier automatismes

  • Accès aux données énergétiques

  • Gérer les notifications

  • Gérer les tarifs

  • Gérer les consentements

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.