2508_Wiser_KNX

Benutzerrollen und Berechtigungen

In der mobilen Applikation sind Benutzerrollen und Berechtigungen für die Verwaltung des Zugriffs und der Steuerung innerhalb des Systems unerlässlich. In diesem Kapitel werden die verfügbaren Rollen, einschließlich Hausbesitzer und Systemintegrator/Familie, sowie die spezifischen Berechtigungen und gemeinsamen Privilegien, die jeder Rolle zugeordnet sind, beschrieben.

Das Verständnis dieser Rollen und Berechtigungen stellt sicher, dass Benutzer ihre Smart-Home-Umgebung effektiv verwalten, die Sicherheit aufrechterhalten und den Zugriff entsprechend ihren Anforderungen anpassen können.

  1. Hausbesitzer

    • Primärer Benutzer/Konto, der/das sich mit einem Controller verbindet.

    • Zugriff für Systemintegrator/Familie gewähren und widerrufen. Der Zugriff kann unbegrenzt oder auf einen bestimmten, vom Hausbesitzer festgelegten Zeitraum beschränkt sein.

    • Den Zugang zu bestimmten Zimmern für Systemintegrator/Familie einschränken.

    • Den Namen und die Adresse des Controllers einrichten.


  2. Systemintegrator/Familie

    • Benutzern/Konten wurde der Zugriff durch den Hausbesitzer gewährt.

    • Es gibt keinen Unterschied in den Berechtigungen zwischen den Rollen des Systemintegrators und der Familie.

    • Den Zugriff auf einen Controller, den ein Hausbesitzer gewährt hat, widerrufen.


Gemeinsame Privilegien (für Hausbesitzer und Systemintegrator/Familie)

  • Geräte steuern und überwachen

  • Geräte und Räume umbenennen

  • Zeitpläne bearbeiten

  • Momente bearbeiten und ausführen

  • Automatisierungen bearbeiten

  • Auf Energiedaten zugreifen

  • Benachrichtigungen verwalten

  • Tarife verwalten

  • Zustimmungen verwalten

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.