2508_Wiser_KNX

Brukerroller og tillatelser

I mobilappen er brukerroller og tillatelser avgjørende for administrering av tilgang og kontroll i systemet. Dette kapitlet gir en oversikt over hvilke roller som er tilgjengelige, inkludert huseier og systemintegrator/familie, og gir nærmere opplysninger om de spesifikke tillatelsene og de delte rettighetene som er knyttet til hver rolle.

Forståelse av disse rollene og tillatelsene sørger for at brukerne effektivt kan administrere sitt smarthjemmiljø, opprettholde sikkerhet og tilpasse tilgangen etter behov.

  1. Huseier

    • Primær bruker/konto som er paret med en kontroller.

    • Gi og tilbakekall tilgang for systemintegrator/familie. Tilgang kan enten være ubegrenset eller begrenset til en spesifikk tidsramme som fastsettes av huseieren.

    • Begrens tilgangen til spesielle rom for systemintegrator/familie.

    • Konfigurer kontrollerens navn og adresse.


  2. Systemintegrator/familie

    • Brukere/kontoer som huseieren har gitt tilgang til.

    • Det er ingen forskjell i privilegier mellom systemintegrator- og familieroller.

    • Tilbakekall tilgang til en kontroller som en huseier har gitt.


Delte rettigheter (for både huseier og systemintegrator/familie)

  • Kontroller og overvåk enheter

  • Gi nytt navn til enheter og rom

  • Rediger skjemaer

  • Rediger og utfør scener

  • Rediger automasjoner

  • Gå tilgang til energidata

  • Administrer varsler

  • Administrer tariffer

  • Behandle samtykker

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.