DOCA0172PT-20

Ações recomendadas para a cibersegurança

O seu dispositivo é concebido para ser utilizado num ambiente protegido que utiliza uma estratégia de defesa em profundidade.

Para ajudar a proteger o seu dispositivo, deve tomar medidas específicas em todas as fases do ciclo de vida do projeto.

NOTA: A lista de ações recomendadas abaixo não é uma lista completa das possíveis medidas de cibersegurança. Pretende ser um ponto de partida para melhorar a segurança do seu dispositivo num ambiente protegido. Consulte especialistas em cibersegurança para planear, configurar, utilizar, manter e desativar o seu dispositivo com base nas suas necessidades.

A tabela a seguir lista as ações que recomendamos que execute para ajudar a proteger o seu dispositivo mum ambiente protegido, organizadas por fase do ciclo de vida:

Fase do ciclo de vida Ação recomendada Função de defesa em profundidade

Planear

Rever consciencialização sobre cibersegurança

Utilize os recursos disponíveis para aumentar o seu conhecimento e consciência sobre cibersegurança.

Reveja as premissas de defesa em profundidade do sistema. Consulte o Guia de cibersegurança do Panel Server.

Compreenda as medidas de segurança que se espera que sejam fornecidas pelo ambiente externo no qual o dispositivo será utilizado. Estes incluem, mas não se limitam a:

  • Segurança do local e da localização do dispositivo

  • Segurança de rede

Reveja as funcionalidades de segurança do dispositivo

Compreenda como as funcionalidades de segurança do dispositivo podem ser utilizadas num ambiente protegido.

Reveja os riscos de segurança e controlos de compensação

Compreenda os riscos de segurança conhecidos e os controlos de compensação para ajudar a minimizar os riscos.

Instalar e configurar

Verifique o estado da etiqueta inviolável antes de instalar o dispositivo. Consulte Segurança física do dispositivo no Guia de cibersegurança do Panel Server.

A etiqueta inviolável impede a modificação do dispositivo antes da instalação.

Siga as instruções de instalação. Consulte Segurança física do dispositivo no Guia de cibersegurança do Panel Server.

Ajude a reduzir o acesso físico não autorizado.

Alterar a palavra-passe predefinida no primeiro início de sessão

Ajude a reduzir o acesso físico não autorizado. As predefinições da conta são frequentemente a fonte de acesso não autorizado por utilizadores maliciosos.

Altere a palavra-passe do utilizador do Panel Server e a a palavra-passe do ponto de acesso Wi-Fi

Crie palavras-passe fortes seguindo as diretrizes. As predefinições da conta e as palavras-passe fracas são frequentemente a fonte de acesso não autorizado por utilizadores maliciosos.

Desative protocolos e portas não utilizados. Consulte Desativar funcionalidades não utilizadas no Guia de cibersegurança do Panel Server.

Desative protocolos e portas de comunicação desnecessários e não utilizados, por exemplo, Wi-Fi, ponto de acesso Wi-Fi, IEEE.802.15.4.

Utilizar

Encripte ficheiros de configuração de cópia de segurança. Consulte Função de cópia de segurança no Guia de cibersegurança do Panel Server.

Utilize palavras-passe fortes para encriptar os ficheiros de cópia de segurança da configuração. Ficheiros desprotegidos e palavras-passe fracas podem ser a fonte de acesso não autorizado por utilizadores maliciosos.

Faça a gestão do acesso aos domínios. Consulte Segurança de aplicações na nuvem no Guia de cibersegurança do Panel Server.

Limite o acesso a domínios conhecidos e necessários, de acordo com as suas necessidades.

Comunique um incidente ou vulnerabilidade de cibersegurança

Comunique atividades suspeitas, incidentes de cibersegurança ou vulnerabilidades na página Web do Portal de suporte à cibersegurança da Schneider Electric.

Manter

Manter o firmware atualizado

Atualize para a versão mais recente do firmware para beneficiar das mais recentes correções de segurança.

Monitorize o registo de auditoria para comportamentos inesperados

Monitorize os registos de auditoria para detetar atividades inesperadas e ajudar a identificar a causa de violações de cibersegurança que possam causar um incidente de cibersegurança.

Verifique regularmente o estado da etiqueta inviolável. Consulte Segurança física do dispositivo no Guia de cibersegurança do Panel Server.

A etiqueta inviolável impede a modificação do dispositivo.

Verifique a presença de dispositivos desconhecidos nos dispositivos ligados. Consulte Dispositivos ligados no Guia de cibersegurança do Panel Server.

Localize e remova dispositivos desconhecidos para ajudar a proteger o sistema contra violações de cibersegurança.

Mantenha a segurança da sua rede atualizada.

Ajuda a reduzir a sua superfície de ataque, diminuindo a probabilidade de uma vulnerabilidade.

Efetuar auditorias de segurança

Ajude a verificar o estado de segurança do seu sistema.

Desativar

Reponha o dispositivo para as definições de fábrica

Ajude a evitar a potencial divulgação de dados.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.