DOCA0172ES-20

Acciones recomendadas para la ciberseguridad

Su dispositivo está diseñado para utilizarse en un entorno protegido que emplee una estrategia de defensa en profundidad.

Para contribuir a proteger el dispositivo, deberá tomar medidas específicas en todas las fases del ciclo de vida del proyecto.

NOTA: La lista de acciones recomendadas que se encuentra a continuación no es una lista completa de las medidas de ciberseguridad posibles. Su propósito es servir de punto de partida para mejorar la seguridad del dispositivo en un entorno protegido. No obstante, deberá consultar con expertos en ciberseguridad para planificar, configurar, operar, mantener y desmantelar el dispositivo en función de sus necesidades específicas.

La siguiente tabla enumera las acciones recomendadas para contribuir a proteger su dispositivo en un entorno protegido, organizadas por fase del ciclo de vida:

Fase del ciclo de vida Acción recomendada Función en la estrategia de defensa en profundidad

Planificar

Estudiar la percepción sobre ciberseguridad

Usar los recursos disponibles para aumentar el conocimiento y la percepción sobre ciberseguridad.

Estudiar las suposiciones sobre la defensa en profundidad del sistema Consultar la Guía de ciberseguridad de Panel Server.

Comprender las medidas de seguridad que se prevé que se apliquen en el entorno externo en el que va a utilizarse el dispositivo. Estas incluyen, entre otras:

  • Seguridad del sitio y de la ubicación del dispositivo

  • Seguridad

Revisar las funciones de seguridad del dispositivo

Comprender cómo pueden utilizarse las funciones de seguridad del dispositivo en un entorno protegido.

Revisar los los riesgos de seguridad y los controles de compensación

Comprender los riesgos de seguridad conocidos y los controles de compensación para ayudar a reducir al mínimo los riesgos.

Instalar y configurar

Comprobar el estado de la etiqueta antimanipulación antes de instalar el dispositivo. Consultar Seguridad física del dispositivo en la Guía de ciberseguridad de Panel Server.

La etiqueta antimanipulación impide la modificación del dispositivo antes de la instalación.

Seguir las instrucciones de instalación. Consultar Seguridad física del dispositivo en la Guía de ciberseguridad de Panel Server.

Ayuda a reducir el acceso físico no autorizado.

Cambiar la contraseña predeterminada al iniciar sesión por primera vez

Ayuda a reducir los accesos no autorizados. Los ajustes de cuenta predeterminados suelen ser una causa frecuente de accesos no autorizados por parte de usuarios malintencionados.

Cambiar la contraseña de usuario de Panel Server y la contraseña del punto de acceso Wi-Fi

Crear contraseñas seguras siguiendo las directrices. Los ajustes de cuenta predeterminados y las contraseñas no seguras suelen ser una causa frecuente de accesos no autorizados por parte de usuarios malintencionados.

Deshabilitar los protocolos y los puertos no utilizados. Consultar Desactivar funciones no utilizadas en la Guía de ciberseguridad de Panel Server.

Deshabilitar los protocolos y los puertos de comunicación innecesarios y que no se utilicen, como Wi-Fi, punto de acceso Wi-Fi o IEEE.802.15.4.

Operar

Cifrar los archivos de configuración de copia de seguridad. Consultar Función de copia de seguridad en la Guía de ciberseguridad de Panel Server.

Usar contraseñas seguras para cifrar los archivos de copia de seguridad de la configuración. Los archivos desprotegidos y las contraseñas no seguras pueden causar accesos no autorizados por parte de usuarios malintencionados.

Gestionar el acceso a los dominios. Consultar Seguridad de aplicaciones en la nube en la Guía de ciberseguridad de Panel Server.

Limitar el acceso a los dominios conocidos y necesarios, según sus necesidades.

Notificar un incidente o una vulnerabilidad de ciberseguridad

Notificar cualquier actividad sospechosa, incidente de ciberseguridad o vulnerabilidad a través de la página web del portal de asistencia de ciberseguridad de Schneider Electric.

Mantener

Mantener el firmware actualizado

Actualizar a la versión más reciente del firmware para beneficiarse de los parches de seguridad más recientes.

Supervisar el registro de auditoría para detectar comportamientos inesperados

Supervisar los registros de eventos para detectar actividad inesperada y contribuir a identificar la causa de las brechas de ciberseguridad que podrían causar incidentes de ciberseguridad.

Comprobar regularmente el estado de la etiqueta antimanipulación. Consultar Seguridad física del dispositivo en la Guía de ciberseguridad de Panel Server.

La etiqueta antimanipulación impide la modificación del dispositivo.

Comprobar los dispositivos conectados para asegurarse de que no haya dispositivos desconocidos. Consultar Dispositivos conectados en la Guía de ciberseguridad de Panel Server.

Localizar y eliminar los dispositivos desconocidos para ayudar a proteger el sistema contra brechas de ciberseguridad.

Mantener actualizada la seguridad de redes.

Ayuda a minimizar los puntos de ataque y reduce la probabilidad de experimentar vulnerabilidades.

Realizar auditorías de seguridad

Ayuda a verificar el estado de seguridad del sistema.

Desmantelar

Restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo

Ayuda a evitar una posible revelación de datos.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.