DOCA0172PT-20

Registos Modbus do EcoStruxure Panel Server

O Panel Server implementa os seus registos Modbus que começam com o endereço 255.

Para obter uma lista completa dos dados disponíveis, consulte DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File.

Os dados disponíveis incluem as seguintes configurações:

  • Definições do servidor TCP/IP Modbus:

    • ID Modbus de Panel Server

    • Tempo limite da mensagem: (servidor TCP/IP Modbus)

  • Definições do cliente TCP/IP Modbus:

    • Tempo limite do cliente Modbus TCP/IP

    • Tempo limite da mensagem do pedido do cliente TCP/IP Modbus

  • Definições de Modbus SL para comunicação a jusante:

    • Paridade Modbus

    • Taxa de transmissão Modbus

    • Número de bits de paragem

    • Intervalo de silêncio após o fim do pacote Modbus SL

    • Atraso entre pacotes Modbus SL

    • Ligar/desligar a resistência de terminação RS485

    • Estado da linha de transmissão

  • Definições do cliente Modbus SL

    • Tempo limite da mensagem do pedido Modbus SL

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.